This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:尽管 VCO 频率相同、某些倍频器/分频器和分数整数值仍会使 PLL 发生锁定

Guru**** 2762885 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1318261/cdce6214-q1-some-doubler-divider-and-fractional-integer-values-take-pll-out-of-lock-despite-same-vco-frequency

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

您好!  

我有一个 CDCE6214-Q1开发套件、开箱即可使用、具有很好的标准设置。 但是、当我更改默认值1的默认倍频器/分频器(DD)设置并将分数 N 分频器(FND)设置的整数部分相乘时、会出现一些组合会意外地阻止 PLL 锁定。 我使用的所有设置都让 VCO 在2400MHz 上运行。 单击"重新校准"并检查所有更改的锁定状态。

我的应用中需要 DD = 100。 请告诉我如何实现。

从 DD = 1和 FND = 96的默认值开始、我已锁定 VCO = 2400MHz。 我可以将这两个变量增加到

DD = 27、FND = 2592、VCO = 2400。 (我尝试了 DD = 2、4、8、16、32、然后一直尝试到它起作用的地方)

但是  

DD = 28、FND = 2688、VCO = 2400仅锁定部分时间、且  

DD = 29、FND= 2784、VCO = 2400未锁定

从另一侧开始、我的锁定位置  

DD = 200、FND = 19200、VCO = 2400

下至

DD = 129、FND = 12384、VCO = 2400

爬虫程序不再位于

DD = 128、FND = 12288、VCO = 2400

我尚未触摸系统中的任何其他设置。 是否有应更改的环路滤波器设置等?

谢谢。

Børge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Børge ć、

    我假设、当您假设 DD = 128、FND = 12288、VCO = 2400时、您的设置如下所示:

    请注意、根据数据表、CDCE6214的 PFD 频率必须介于1MHz 和100MHz 之间(通常、最好在不超过100 MHz 的情况下将该频率最大化):

    超出此边界时、我们不能 保证 表示 PLL 将锁定。 在第一个图中、PFD 为 ~0.195313MHz、小于1MHz。

    同样、对于  DD = 28、FND = 2688、VCO = 2400、PFD 频率为 ~0.892857MHz、小于1MHz:

    谢谢。

    卡德姆