This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:时钟组和时钟频率:优化的性能

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1303983/lmk04832-clock-group-and-clock-frequency-optimized-performance

器件型号:LMK04832

 您好

关于 LMK04832、我有一个关于时钟组和时钟频率的问题。

 时钟组和时钟频率之间是否存在关系?

  • 时钟组是否应具有相同的频率?
    • 例如、CLKOUT6、CLKOUT8应该具有相同的频率?
    • 它们可以是不同的频率?
  • 时钟组是否应具有相同的 IO 标准?  
    • 例如、CLKOUT6、CLKOUT7 (DCLK)应具有相同的 IO 标准?
  • 在电源侧、我将通过单独的铁氧体磁珠对每个时钟组进行滤波。

此外、我还根据时钟分组连接了不同的时钟方案、

您能 告诉我哪一个 最适合我的案例吗?  

口时钟为3.2GHz (无任何分频器的 VCO 频率)

 

 

我们考虑了时钟组上的时钟方案、  

1) PCB 布局(3U 卡)

2)时钟分组、以便更大程度地降低噪声。  

我欢迎您提出建议或反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    建议将公共频率输出保持在同一个时钟组内、以尽可能减少串扰。 例如、您的所有5MHz SYSREF 输出可以放置在一个时钟组中、而 MGT_REF 输出可以放置在器件另一侧的时钟组中。 此外、还建议为每个时钟输出组使用单独的铁氧体磁珠、就像您正在做的那样。 我认为 时钟组中的每个输出都不需要保持相同的输出格式。  

    我认为时钟方案1最好、因为它将3GHz 输出保留在自己的组中、并有助于将其与其他输出隔离。 如果您有针对每个频率计划的.tcs config 文件、我可以在实验中对其进行测试并确认哪一个具有最佳性能。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附加了不同的组合 TCS 文件  

    您能否在实验室检查一下、然后确认哪一个具有最佳性能?

    此外、如果可能、请尝试在不同的情况下向我们分享100MHz、160MHz 和3.2GHz 的相位噪声值。

    组1:

    e2e.ti.com/.../Group1_5F00_3200Fs.tcs

    2.分组2

    e2e.ti.com/.../Group2_5F00_3200Fs.tcs

    3.组别3

    e2e.ti.com/.../Group3_5F00_3200Fs.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:

    康纳目前很好,将在本周结束时回到你的身边。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:  

    感谢您提供 TCS 文件、我明天将在实验室中检查每个配置的相位噪声性能。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:  

    很遗憾、在实验练习中测量时遇到了一些问题、需要一些时间进行调试。 在一月的第一个星期的假期过后,我会回来看看这件事。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 康纳·刘易斯

    如有可能、请在1月前进行试用、因为我们计划于12月28日针对此电路板发布 gerber。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:

    由于节假日原因、我们的答复可能会有所延误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、我们的大部分团队成员不在办公室或远程工作、因此我们先前无法在实验室中对此进行测试。 根据我的测量结果、配置1具有最佳的整体性能。 我不建议使用配置3、因为我在 100 MHz 和160 MHz 输出上看到了更多的杂散、尤其是在 CLKout8上。 遗憾的是、对于 配置3、我无法测试3.2GHz 输出、因为我所使用的电路板上未组装 CLKout10和11的 SMA 连接器。  

    我已经随附了一些我进行的测量的摘要、如果您还想了解其他信息、请告诉我。  

    此致、  

    康纳  

    e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_Crosstalk_5F00_measurements.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    对于情况3、缺少3.2G 相位噪声图。

    您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我无法测试案例3的3.2GHz 输出、因为我使用的电路板上未组装 CLKout10和 CLKout11的 SMA 连接器。 我可以检查此配置、但需要向 EVM 发送返工、这可能需要几天时间。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:  

    对于延迟、我们深表歉意、因为本次返工给电路板带来的时间比预期的要长。 我在配置3上为3.2GHz 输出收集了一些数据、结果在下面附加了、如果您需要任何其他东西、请告诉我。  

    此致、  

    康纳  

    e2e.ti.com/.../pn_5F00_2024_2D00_01_2D00_26_5F00_15_2D00_28_2D00_44_5F00_OUT10_5F00_3200MHz_5F00_norm.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。