This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1318295/lmx2594-lmx2594

器件型号:LMX2594

我有两个问题。  首先、使用200MHz Fosc 指定带"无辅助"的校准时间。  状态机似乎基于此200MHz。  如果我们使用100MHz、我们可以假设校准时间会加倍吗?  其次、如果我们想使用相位同步但尝试使用 OCS_2X 来提高状态机的速度、然后使用值为2的 Rdiv 来将 PFD 保持在100MHz、那么这是否仍符合保持 M=1用于相位同步的要求?  我们的目标是尝试实现最快的校准时间、同时满足相位同步的要求。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    当 Fosc 为一半时、校准时间几乎翻倍。 有关一些测量数据、请查看应用手册下面的。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336

    状态机时钟基于 OSCin、启用 OSC_2X 不会增加状态机时钟频率。