This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:通过 LMK04208 CLKout1端口实现外部 Sysref 时钟输入

Guru**** 2502195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1317720/lmk04208-external-sysref-clock-input-through-lmk04208-clkout1-port

器件型号:LMK04208

我的问题与 ZCU111电路板上的 LMK04208相关。 第55页的 UG1271突出显示了可以通过 ZCU111 Sysref SMA 提供一些板载电容器修改的外部 sysref。 正如电路板原理图中验证的那样、这些 SMA 与 LMK04208的 CLKout1 P/N 连接相连。 请建议或详细说明如何将可编程输出端口配置为外部输入时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehali,

    我将对此进行探讨、下周早些时候与您联系。

    此致、
    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您投入宝贵的时间、但对原理图的详细分析表明、在将电容器从默认位置修改为外部位置时、应直接将外部时钟馈入 RFSoC、而不是馈入 LMK04208的 CLKout1 P/N 连接。