This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:为 ADC12DJ5200和 DAC39RF10提供时钟

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1319096/lmx2594-clocking-for-adc12dj5200-and-dac39rf10

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMK04832

您好!

您能否指导以下应用哪一种时钟解决方案更好?

案例1

情况2

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 sysref 中、情况2更好、因为 LMK04832充当 sysref 主设备、而是为其他设备提供所有的 sysref 时钟。

    对于 LMX2594、为了从 LMX2594获得最佳性能、其参考时钟必须非常干净。 案例1是更好的解决方案、因为参考时钟来自 LMK04832的 OSCout。