This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594PSEVM:有关 LMX2594PSEVM2的问询

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594PSEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1318564/lmx2594psevm-inquiries-regarding-lmx2594psevm2

器件型号:LMX2594PSEVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594
与之有关的人员 

●问题1
我使用中所示的类别3
显示了第1页的红色框架。
在本例中、可以更改
离开 A part 接头
第2页打开了吗? 或者我是否
需要连接
什么?

请参阅附件第1页 




●问题2
我是否可以在没有连接的情况下
A 连接器有任何连接吗?
或者我是否需要连接一些东西?
请参阅附件第2页 



●问题3
能否从 A 和 B 中提取不同频率的信号?
如果可能、请告诉我如何操作。
请参阅附件第3页 

BestRegards 酒店
Akiyoshi onoe2e.ti.com/.../Inquiries-regarding-LMX2594PSEVM.pdf


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akiyoshi、  
    问题1: 为获得出色性能、请使用50欧姆连接器端接未使用的连接器。

    问题2. 与上一个答案相同。 ^  

    问题3: 我不确定从 RFOUTA 和 RFOUTB 中提取不同信号的含义。  
    如果将 Output MUX (输出多路复用器)设置为 Channel Divider (通道分频器)、RFOUTA 和 RFOUTB 必须共享相同的通道分频器值。  
    您可以将其中一个输出多路复用器设置为"VCO"模式、即直接 VCO 输出。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 维森特  

    我希望 C 端口在5.8GHz 下生成、希望 D 端口在5.8GHz 下生成

     5.9GHz 时。

    是否可以使用上一张幻灯片中的

     限制是怎样的?

     

    在哪里可以找到 TICS 使用说明书

     ProTMe2e.ti.com/.../Inquiries-regarding-LMX2594PSEVM2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日本电气株式会社  
    如果 RFoutA 和 RFoutB 共享同一个输出通道分频器、则无法在 RFoutA 上生成5.8GHz 和在 RFoutB 上生成5.9GHz、 事实上、我不相信我们有任何航天级器件能够做到这一点、因为我们要么需要分数输出分频器来覆盖两个频域、要么需要两个 VCO。  
    假设该 EVM 包含  两个  LMX2594-SP IC 可以有一个 IC 输出5.8GHz、另一个 IC 输出5.9GHz、但您  无法  仅通过一个 LMX2594-SP 器件即可实现两个输出。  

    我们没有仅针对 TICSpro 的说明书、而是针对每个时钟器件提供 EVM 用户指南。  
    以下是 LMX2594SPEVM 的用户指南: www.ti.com/.../snau278.pdf

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维森特

    下面是一个分别编程两个 PLL-IC 的示例。
    是否无法使用此方法以不同的频率进行重新生成? 
    LMX2594PSEVM:单独对两个合成器分别进行编程-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akiyoshi、  
    这是正确的,我说:  

    、假设该 EVM 包含  两个  LMX2594-SP IC 可以有一个 IC 输出5.8GHz、另一个 IC 输出5.9GHz、但您  无法  仅通过一个 LMX2594-SP 器件即可实现两个输出。  [/报价]

    您可以拥有一个 LMX2594-SP 输出5.8GHz 和另一个 LMX2594输出5.9GHz、但不能拥有  单个  LMX2594-SP 器件可同时输出5.8GHz 和5.9GHz。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    维森特  

    如随附文件中所示、LMX2594PSEVM 配备了两个 PLL-IC。
    因此、我想我可以从一个 IC 输出5.8GHz、从另一个 IC 输出5.9GHz。
    我想知道这种方法。
    您是否有好的材料?e2e.ti.com/.../LMX2594PSEVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akiyoshi、  

    因此,我认为我可以从一个 IC 输出5.8GHz,从另一个 IC 输出5.9GHz。
    [/报价]

    这是正确的-这是我一直说的。  

    我想知道此方法。

    我不理解您在这里的问题。  
    您必须首先对一个器件进行编程并将其锁定到5.8GHz、然后对第二个器件进行编程并将其锁定到5.9GHz。

    用户指南 对此进行了详细说明。  

    1.确保单个开关 一款 LMX2594 处于 ON 位置。 在这种情况下、让我们继续看 SW1、从而确保 SW2处于 OFF 位置。  

    2.打开 TICSpro

    3.加载 LMX2594器件配置文件  

    4.将设备1编程为 RFoutX 输出5.8GHz

    5. 将 SW1置于 OFF 位置并将 SW2改为 ON 位置  

    6.将器件2编程为在 RFoutX 处输出5.9GHz

    此致、  

    维森特  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维森特

    谢谢
    、我会在前面的幻灯片中 
    BestRegards 酒店
    秋吉野市