This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLL1700EG CDCFR83DBQRG4 CDCFR83DBQR SM28VLT32SHKN

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCFR83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1319579/pll1700eg-cdcfr83dbqrg4-cdcfr83dbqr-sm28vlt32shkn

主题中讨论的其他器件:CDCFR83A

早上好!

 希望您的一天顺利进行!

 请告知以下器件的状态、这些器件在网站上未提供。

器件型号 我们的数据库中的状态 数据馈送状态
PLL1700EG 停产 NRND
CDCFR83DBQRG4 EOL NRND
CDCFR83DBQR EOL NRND
SM28VLT32SHKN EOL NRND

 提前感谢您的帮助!    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinisha:

    我的团队可以使用  CDCFR83DBQRG4和 CDCFR83DBQR 为您提供帮助 。 然后、我们可将您重定向至 INT-LOGIC 团队以获得 SM28VLT32SHKN 上的支持。 但是、对于 PLL1700EG 已完全停产、不再提供器件页面、因此我们无法为您提供该器件的更新。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大连市

    CDCFR83A 是 CDCFR83DBQR  和 CDCFR83DBQRG4 器件的推荐替代产品。

    如果您能告诉我使用情况、我可以提供建议。
    谢谢。

    卡德姆