This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:非太空应用的替代产品和 FAE 支持

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04714-Q1, LMK04832-SEP, LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1319638/lmk04832-non-space-qualified-alternative-and-fae-support

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: LMK04368-LMK04714-Q1、EP、

  LMK04832器件是否有符合航天标准的替代产品?

我可以与谁来讨论设计应用的本地 FAE (LA 地区)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    LMK04832是我们提供的非航天级替代器件(LMK04832-SP 和 LMK04832-SEP 是2款符合航天标准的器件)。  我们还有与 LMK04832类似的汽车级器件 LMK04714-Q1、以及符合扩展温度要求的器件 EP。

    涵盖 LA 地区的 NGC FAE 是 Jim Brinkhurst。 我已经将他添加到该主题中、并就您的请求与他联系。

    此致!

    安德烈亚