This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LMC555CMMX/NOPB

Guru**** 2780835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1319797/lmc555-lmc555cmmx-nopb

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件:NE555、TLC555

您好!  

在 用于实现50%占空比放电引脚的 LMC555CMMX/NOPB 数据表中、将引脚保持高电平、控制引脚保持断开。 有没有具体的原因这么做?

在数据表第16页的第9.6节中提到的相同电路中、当我们通过一个0.01uF 的电容器将控制电压引脚连接到地且放电引脚保持开路时会发生什么情况? 它是否会影响指定的占空比(例如、50%)?

此外、是否有任何 SPICE 模型可用于  LMC555CMX/NOPB? 如果没有、我们可以使用 NE555进行仿真吗?