This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:在自动斜坡中计算 RAMPx_INC 的斜坡大小。

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1318491/lmx2572-calculation-of-ramp-size-for-rampx_inc-calculation-in-automatic-ramping

器件型号:LMX2572

大家好!

我正在尝试对器件的 RAMPx_INC 的计算进行编码、但无法在这里找到计算斜坡大小的方法。

我已经考虑了一个计算斜坡大小的示例:假设起始频率是 3600、结束频率是3700。

斜坡大小= efreq - sfreq、这 使得斜坡大小为100。

现在、如果我尝试根据数据表中提供的公式计算 RAMPx_INC、输出值会发生变化。 我通过在 TICSpro 中放置相同的值进行了验证。

请向我提供我遗漏的因素。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在计算中输入 fpd。

    另请查看 EVM 用户指南中的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好、我总结了如何计算 RAMP_INC、但我实际上需要知道的是、 我们将如何在自动频率渐升模式下计算实际的结束频率。  因为我在6020 MHz 中输入了所需的结束频率、而实际的结束频率为6020.02716064 MHz。

    在这里、我们计算斜坡大小、

    增量频率=(实际 endFreq -实际 startFreq )/RampLen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vanshaj:

    斜坡功能需要 PLL DEN = 2^32。

    鉴于 RAMP_INC 是一个四舍五入整数、因此实际频率增量不一定与理论完全相等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,感谢输入,这 清除了我对 ramp0结束频率的怀疑,但它对实际起始频率是相同的,因为我将使用 RAMP1为我的设备进行后一个操作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vanshaj:

    下一个斜坡的开始频率将等于上一个斜坡的结束频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、我如何计算实际的结束频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vanshaj:

    1.计算四舍五入 RAMPx_INC。

    2.使用四舍五入的 RAMPx_INC 计算实际的 Δf (重新排列上面的公式,找到  Δf )

    3.将实际 Δf 与 RAMPx_LEN 相乘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    感谢您的输入。