This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:OE 功能的寄存器位字段是什么

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1320355/cdce6214-what-is-the-register-bit-field-for-oe-function

器件型号:CDCE6214

您好!

当 CDCE6213设置为串行接口模式时、不能使用 OE1输入。
在这种情况下、通过设置寄存器位字段、可以实现相同的功能。
哪个寄存器具有相同的功能?

此致、
奥巴  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA,

    R4包含每个单独输出通道的断电位:

    可以使用相应的 CHx_MUTE 位单独对输出静音:

    POWERDOWN 位(R0[1])可用于为 PLL 和所有输出断电:

    谢谢。

    卡德姆