This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:关于 CDCE913交流时序

Guru**** 2925080 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1319716/cdce913-about-cdce913-ac-timing

器件型号:CDCE913
主题中讨论的其他器件:CLOCKPRO

大家好、我们的团队:

我有关于 CDCE913PW 的问题

第1季度
当该偏离设置为使用 Pdiv1中的 Y1、Y2、Y3时、Y1与 Y2/Y3之间是否存在任何延迟?
或者在这种情况下、将 Y1与 Pdiv1、Y2与 Pdiv2、Y3与 Pdiv3一起使用、Pdiv3与输出频率相同、Y1与 Y2/Y3之间是否存在任何延迟?
是否可以使用 Y1和 Y2/Y3为 SRC (SRC4184IPAGT)输出 RCKI 作为 SYNC?
Q2
为什么在仅使用 Y1时和使用 Y1/Y2/Y3时,尽管使用相同的 Inclock 和相同的输出频率设置, PLL 的 M、N、freq 在 Clock Pro 中存在差异。
我想从用于 Y1设置的 Pdiv1中将 Y2/Y3设置为使用没有变化。
总之、在这种情况下、该器件使用 Y1/y2/Y3相同的频率和相同的 Pdiv、我可以使用寄存器设置参考时钟专业版中的 BitViewer、可以吗?
Q3
在 Clock Pro 中,为什么我在 BitViewer 中看不到 reg15 nad 31 ?
Q4
如果我将 reg"EEWRITE"设置为1以便将数据保存到存储器中、是否在不使用 reg"EELOCK"设置的情况下立即将 reg"EELOCK"设置为1?


感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:

    当使用 PDIV1作为源时(或者当所有分频器相同并使用单独的分频器时)、输出将被同步:

    Q2:我不知道你这么说是什么意思。 这是在 ClockPro GUI 中还是在器件上观察到行为? 您是否有可共享的 GUI 图像?

    BitViewer 不允许直接修改位-这必须在主窗口或直接寄存器视图中完成。

    问题3:您可能需要扩展窗口大小或安装最新版本的 ClockPro:

    Q4:将 EEWRITE 位设置为"1"以便开始 EEPROM 编程过程-为了防止 EEPROM 被永久锁定、我不建议将 EELOCK 位设置为"1"。 这通常只在配置完全完成时完成。 使用 ClockPro 中的"Write to EEPROM"按钮不会设置 EELOCK 位-确保在写入 EEPROM 时未选中"EEPROM Lock"框。

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    感谢您的回答。

    ADQ1:这两种情况、Y1/Y2/Y3的电流强度是否有任何差异?


    AdQ2:我把我的问题的2张图片,你可以看到2种情况,这是设置使用 Y1/Y2/Y3作为 Freq 24.576MHz。
    但你也可以看到 PLL1频率、M、N 和 Pdiv num btw 2情况的差异。
    为什么存在差异?

    AdQ3:我使用 ClockPro"Ver1.2.1/ Windows"、然后根据下面的 pic、你看不到位15和31。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1: 我们明天将研究目前的产出强度。

    问题2. 我能够在我自己的 Clock Pro 应用程序上复制该演示。 我已联系我们的环路滤波器专家、以深入了解可能出现这种情况的原因。 但不同的输出在不同的设置下表现更好。 因此、在向导中使用全部3个输出时、它将考虑所有输出、但在只使用一个输出时、它将确定该输出的优先级。  

    问题3: 卸载并重新安装应用程序是否可以解决此问题?

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于全部三个输出、我认为仅使用 PDiv1分频器与单独使用 PDiv1、PDiv2和 PDiv3之间的电流消耗没有任何差异。

    谢谢。

    卡德姆