This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:CLKout0和 CLKout0*

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1316386/lmk00334-q1-clkout0-and-clkout0

器件型号:LMK00334-Q1

您好!

这里有几个问题。

客户仅使用 CLKin0和 CLKin0*

1.在 CLKin0处:切换、CLKin0*、CLKout0为切换信号、CLKout0*为 Hi-Z。 是这样吗?

2.数据表第16页

 问题1中的图9-2 CLKin0和 CLKin0*中的 LMK 输入是否是?

走线是否需要50欧姆匹配?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    我对你的第一个问题有点困惑。  如果您希望将 CLKIN0/0*用作单端 CMOS 输入,则可以按照 数据表的图9-2对其进行配置。 LMK00304-Q1具有差分 HCSL 输出、因此需要两个输出。  因此,如果启用了 CLKout0,则 CLKout0和 CLKout0*都将输出信号。  最后、建议是50欧姆阻抗匹配以减少反射。   输入布线可能需要一个电阻器 (Rs)、如数据表的图9-2所示、其值将取决于驱动 CLKIN 的任何电阻器的输出驱动器阻抗。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    请参阅以下信号和原理图。

    1. CLKout0:切换,CLKout0*:Vcc*0.5时为高电平是否正确?

    2.在 RC (4.7 Ω)之后具有50 Ω 阻抗,它是否可用?

    CLK1B 和 CLK2B 来自 ISL55100A 的 DOUT。 CMOS 驱动器是否与 ISL55100A 的 DOUT 具有相同类型的输出?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:  

    我会 在一周结束时回到你身边。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    我 现在看到您正在尝试从 数据表中实现直流耦合 LVCMOS 输入。   

      

    CLKIN 将根据您描述的单端输入进行设置、CLKin0切换和 CLKin0*设置为((Vo、pp)/2)*。5。  但输出 CLKout0和 CLKout0*都将切换。  输出也不会与输入处于相同的电压摆幅 Voltage High 或 Low。  HCSL 输出驱动器的摆幅约为810mV、共模电压为~ 405mV。   

    2. 50欧姆来自布线阻抗。

    3、LMK00334-Q1有4个差分 HCSL 输出和1个 LVCMOS 输出。   ISL55100A 似乎可以配置为多种单端输出格式、但您可以在 LVCMOS 中对其进行配置。   

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我、

    将会