This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595的射频输出中的杂散

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1320894/lmx2595-spurious-in-the-rf-output-of-lmx2595

器件型号:LMX2595

您好!
我正在使用 LMX2595以100MHz 作为时钟基准生成950MHz 信号。 我会获得大量其他杂散频率。 屏幕上显示了频谱分析仪屏幕截图。 您能告诉我们、原因何在、可以采取哪些措施来解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunya:  
    您是否可以附加配置文件、以便我可以查看这些杂散是否与频率相关?  

    此致、  

    维森特