This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:我卡在 TPL5110计时器保持脉冲处。

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1318667/tpl5110-i-am-stuck-at-tpl5110-timer-holding-pulse

器件型号:TPL5110

我卡在 TPL5110输出电压保持状态。 它在输出线路上提供了一个0.5uS 的小脉冲。  我需要输出线路上至少有1秒的脉冲来触发我的电路。 有人能帮我吗? T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bishal:

    您在引脚3处放置了多大的电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我在 引脚3上放置了20k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bishal:

    20kΩ 的间隔为50秒,要获得1秒的间隔,我们应该使用5.2kΩ。

    BTW、您是否向计时器提供了 DONE 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DONE 引脚悬空。 将20k 替换为5.2k、但问题相同。 如果 DONE 引脚悬空、它是否存在任何问题 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bishal:

    DONE 信号不可用、这意味着您将其用作计时器。  

    即使我们不使用 DONE 引脚、我们也应该通过一个小电阻器(例如1kΩ)将其拉低。

    如果没有 DONE 信号、在 POR 和电阻读数之后、DRV 将置为低电平。 在叶尖 结束前50ms、它将恢复到高电平、然后在下一个时间间隔内再次变为低电平。 因此、您应该会在每个 注嘴周期获得一系列50ms 脉冲。  

    要将器件置于计时器模式、需要将 EN/ONE_SHOT 引脚连接到高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我想增加50ms 脉冲。 任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bishal:

    您需要在提示前提供一个 DONE 信号- 50ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在那里我的 MCU 需要最少100ms 的脉冲来唤醒,是否有任何位置可以增加提示 - 50ms 到 提示 - 100ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bishal:

    无法将脉冲宽度扩展至100ms。