主题中讨论的其他器件: CODELOADER、
在我们的应用中、LMX2571用于具有内部 VCO 的合成器模式。
使用 Codeloader 配置 LMX2571、已勾选随更改自动重新加载。
-如果 PLL_R_PRE_F1 =1、寄存器将被自动重新载入并调整输出频率。
-如果 PLL_R_PRE_F1 = 2 ,则不能通过更改自动重新加载寄存器。
在这种情况下,必须将重置设置为打开-->关闭,然后使用 Ctrl+L 手动加载更改。
一旦手动加载、然后寄存器将自动重新加载并进行更改。
-每次 PLL_R_PRE_F1被改变时,重置很可能需要重新设置为接通-->关闭,然后 LMX2571可以自动重新加载并随后进行更改。
我们的自动测试代码也会出现此问题。 当 PLL_R_PRE_F1更改时、LMX2571将无法正确锁定。
请查看下面 Codeloader 的屏幕截图。