This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208 -与 CDCM6208V1F 的差异以及关于未使用输出的差异

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208V1F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1320998/cdcm6208-cdcm6208---differences-with-cdcm6208v1f-and-about-the-not-used-outputs

器件型号:CDCM6208

您好!

CDCE6208V1与 CDCM6208V1F 之间有何差异?

另一方面、是否有必要保护未使用的输出? 是否有必要在未使用的输出中添加外部元件?

关于 VCO 和 PLL 的电源,哪种电源能为 VCO 和 PLL 提供最佳性能,是1.8V 还是3.3V ?

提前感谢。

此致、

佩德罗