This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:TICS Pro 无法连接到 EVM

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1315413/lmx2594evm-tics-pro-unable-to-connect-to-evm

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我有一个 LMX2594EVM、我知道它与参考 PRO 配合工作、可以成功连接到笔记本电脑。 我一直在尝试连接相同的设置到另一台计算机,它一直抛出下面的错误,当我连接参考专业到计算机。

 

我运行的是 TICS Pro 1.7.7.1版、并且可以使用 USB2ANY 固件闪存器从无法与 TICS Pro 连接的同一台计算机重新刷新参考 Pro。 TICS Pro 似乎检测到参考 Pro、但会抛出并错误。 我也尝试过以前版本的 TICS Pro、但这也不起作用。 能够使用 TICS Pro 连接到参考 PRO 的笔记本电脑确实将参考 PRO 更新到了我们首次插入的2.7版。  

希望就进一步措施提出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最近不得不更改后端 USB 检测代码以在 Windows 上使用 WMI 事件系统。 由于各种原因(主要是防病毒软件)、WMI 容易损坏。 这看起来像是一个损坏的 WMI 数据库阻止了事件检查。

    有一种快速的方法可以查看:

    1. 从 Win + R run 工具中、运行 wmimgmt.msc
    2. 在最左侧窗格中、右键单击"WMI Control (Local)"、然后选择"属性"。 这将生成一个新的属性窗格。
    3. 在属性中查找所有错误消息。 下面提供了一个未损坏的 WMI 和已损坏的 WMI 的示例。
    4. 如果您的 WMI 看起来像具有"无效类"错误的权限、请在管理控制台中运行以下命令以强制重新编译 WMI 命名空间 DLL:
      cd C:\Windows\System32\Wbem
      for /f %s in ('dir /b *.mof *.mfl') do mofcomp %s
      for %i in (*.dll) do regSvr32 -s %i
      net stop winmgmt /y
      net start winmgmt
      gpupdate /force 

    如果这无法解决问题、我们可以尝试执行其他一些调试步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我将在周末尝试此方法、并报告此方法是否解决了问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了上述步骤、但它没有显示我有任何无效的类错误。 我通过步骤重新编译、以防万一、但这没有任何效果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、好的。 我的下一个猜测是 USB2ANY 的初始化方式有一些问题、但如果不深入了解错误消息、很难确切说出具体内容。 我将构建一个能产生更全面错误消息的二进制文件版本、并在稍后时间随修补说明一起提供给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有什么更新吗? 我能够通过笔记本电脑获得,但希望能够将此连接到未来的测试计算机台式机。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉耽误了时间-我终于抽出时间构建了新的 TICS Pro 版本(1.7.7.2)、该版本应该在接下来的一小时内在网上发布。 我认为这还不能解决问题、但它可以为我们提供更多线索-只要引发可跟踪的异常(例如您遇到的异常)、它现在应该将堆栈跟踪转储到文件 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro\ErrorLog.txt (或类似内容)中。

    您是否可以尝试安装1.7.7.2、触发该错误、并在 errorlog 文件中向我发送相应的栈跟踪?