This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:TI 时钟解决方案建议

Guru**** 2856640 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCM6208, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1321703/cdcm6208-ti-clock-solution-recommend

器件型号:CDCM6208
主题中讨论的其他器件:CDCE6214、、 LMK03318

您好!

我的客户正在寻找一种低成本的时钟解决方案、它可以接收30.72MHz TCXO 输出、并将其乘以2/4以输出61.44MHz / 122.88MHz、如下所示。

   -输入: TCXO 30.72MHz

   -输出:LVDS 61.44MHz (1端口), LVCMOS 122.88MHz (1端口), LVCMOS 61.44MHz (2端口)

   -上述四个输出应同步。

在 TI 的时钟产品中有合适的产品、推荐。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    CDCE6214可以产生以下频率(CDCM6208也一样):

    或者、如果需要更高性能的解决方案、LMK03318是合适的解决方案。

    对于所有这些情况、输出时钟都可以同步。

    谢谢。
    卡德姆