This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:在低温下解锁

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1319739/lmx2820-unlocked-at-low-temperature

器件型号:LMX2820

您好!

   我们发现 当使用即时校准设置4160MHz,的频率时,在-10℃,LMX2820不能被锁定。

   您能告诉我如何解决这个问题吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、嘉颐:  
    您是使用 LMX2820EVM 还是使用您自己的电路板?  
    是在一个单元还是各个单元上都可以看到?  
    这是随机的、可预测的等吗?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    固定在我自己的板上。

    装置。

    可预测。 如果是通电且温度升高、问题就消失了。

    此致、

    嘉颐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiay。

    您能否帮助验证、如果您在没有任何校准辅助和即时校准的情况下将 LMX2820编程到4160MHz、它是否会在任何温度下解锁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我们正在对其进行验证。 您以前是否曾遇到过这种情况? 在低温下锁定、即时校准开启。

    此致、

    嘉颐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在没有即时校准的情况下编程为4160MHz、则无法解锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、嘉颐:

    请尝试下面的 InstCal 序列、告诉我们这个序列是否无法解决问题、谢谢。

    初始化寄存器设置
    1.设置 DBLBUF_PLL_EN、DBLBUF_CHDIV_EN、DBLBUF_OUTBUF_EN、DBLBUF_OUTMUX_EN = 1
    2.设置 DBLR_CAL_EN = 0;INSTCAL_SKIP_ACAL = 0
    3.如果需要 VCO 倍频器、则设置 INSTCAL_DBLR_EN = 1、否则将此位设置为0
    4.设置 INSTCAL_DLY = T x fosc (以 MHz 为单位)/2^CAL_CLK_DIV、其中 T = 2.5 x CBIASVCO / 0.47µF。 CBIASVCO 是引脚3处的旁路电容器
    5.将其他寄存器配置为锁定到5.65GHz、而无需任何校准辅助
    6.设置 INSTCAL_PLL_NUM = 2^32 x (PLL_NUM / PLL_DEN)
    编程
    7. VCC 为 LMX2820上电
    8.对所有寄存器进行编程,LMX2820应锁定到5.65GHz
    InstCal 校准
    9.编程 INSTCAL_EN = 1
    9.5运行索引例程
    10.对 R0进行编程(FCAL=1)、校准将开始
    11、等待100ms
    12.对 R0进行编程(FCAL=0)以完成校准
    13.如果 LD 引脚未变为高电平、则编程 RESET = 1以复位 LMX2820。 LMX2820复位后、重复步骤8至12
    更改 VCO 频率
    14.对 INSTCAL_PLL_NUM、PLL_N、PLL_NUM 和 PLL_DEN 进行编程(如果它们的值发生了变化)
    15.对 R0进行编程(FCAL=0)以更改 VCO 频率

    9.5索引例程
    1.程序 R106[10]= 1 (0X6A 0400)
    2.程序 R107[5:0]=0 (0x6B 0000)
    3.编程 R108 = 0 (0x6C 0000)
    4.编程 R109 = 0 (0x6D 0000)
    5.程序 R106[9:0]=514 (0x6A 0602)
    6.程序 R106[11]=1 (0x6A 0E02)
    7.程序 R106[11]= 0 (0x6A 0602)
    8.对 R106[9:0]= 515至519重复步骤5至7
    9.程序 R106[10]= 0 (0x6A 0000)