This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:DPLL 脚本寄存器名称映射到寄存器地址

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1321085/lmk05318b-dpll-script-register-name-mapping-to-register-address

器件型号:LMK05318B

您好!

我正在尝试将"脚本寄存器" (步骤5:设置 DPLL、显示写入的寄存器(用于调试))映射到"寄存器映射用户指南"中详述的寄存器。

DPLL 脚本仅显示寄存器/位的名称和值、而不显示寄存器地址或寄存器地址中的位。

我已经能够映射大多数寄存器名称、但有些寄存器名称很难映射、即我在手册中找不到脚本寄存器名称、我可以肯定地映射到某个寄存器。

这些寄存器是我一直在"挣扎"的寄存器:

DPLL_REF_抖动
DPLL_REF_LOOPFILT_CLK_DIV
DPLL_REF_MASHSEED
DPLL_REF_ORDER
DPLL_REF_TDC_HI_SPD_MODE
DPLL_TDC_REF_DLY_GEN_EN
RAMP_CNTR_EN
DPLL_TDC_DLY_STEPSIZE2X_EN

如果可能、我希望能够完成名称到寄存器的完整映射、因为"寄存器映射用户指南"不完整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kjell:

    您正在使用哪个版本的 TICS Pro 版本? 在步骤5中、LMK05318B GUI 没有这些字段名称。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要获得寄存器/字段名称、您必须"连接""显示写入的 DPLL 寄存器(用于调试)框、然后"运行脚本"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kjell:

    在映射中、有几个寄存器的命名不同:

    DPLL_REF_DITHER = DPLL_REF_13 R319 [4:3]

    DPLL_REF_ORDER  = DPLL_REF_14 R319[2]:0]

    DPLL_REF_TDC_HI_SPD_MODE = DPLL_REF_8 R268[3]

    DPLL_TDC_REF_DLY_GEN_EN  = DPLL_REF_1 R261[7]


    其他寄存器不用于修改。

    -Riley