This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:LP-HCSL 的 CH1_1P8VDET 设置

Guru**** 2589360 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1322285/cdce6214-ch1_1p8vdet-setting-for-lp-hcsl

器件型号:CDCE6214

我们需要在独立模式下使用 CDCE6214器件(默认设置)。 器件将由1.8V 完全供电。

我们是否需要将 CH1_1P8VDET 的设置从 LP-HCSL 输出的默认0 (2.5V/3.3V)更改为1 (1.8V 电源)?

此设置在 LP-HCSL 模式下是否有影响?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucjan,

      当任何输出电源为1.8V 时、最佳实践是设置 CHx_1P8VDET (针对特定通道)和 SAFETY_1p8v_MODE。
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。