This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 塑料部件的 CTE 信息和质量数据

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1320146/cte-info-and-qual-data-for-plastic-parts

主题中讨论的其他器件:LMK04832-SEP

您好!  

 

我要为以下器件中使用的 EP 塑料寻找模塑化合物 CTE。 我还想查看这些产品的合格数据,看看它们是否适合在我们的环境中使用,或者我们是否需要寻找替代产品。

 

LMK04832MPAPSEP

 

TRF0208ARPVRNSP

谢谢。  

黑利  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailey,

    我将与我的团队进行核实、以便为您获取这些信息。

    另外、请注意 TRF0208是另一个团队的一部分。 获得 LMK04832-SEP 的相关信息后、我会将您重定向到其他团队。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailey,

    热膨胀 Alpha 1和 Alpha 2是 CTE 编号。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢安德烈! 将对您有所帮助  

    是否对  LMK04832-SEP 执行了任何资质认证测试? 我最感兴趣的是环境数据(振动,冲击,热循环).  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    我从我的团队那里获得这些信息、然后我会给您回复。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    由于这是一个塑料封装、因此我们不会执行冲击和振动测试。  我们进行 HAST 和温度循环。

    有关产品鉴定的详细信息、请参阅 TI.com 上的 LMK04832-SEP 产品页面:

    www.ti.com/.../snak014.pdf