This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:LMK00334-Q1

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1322807/lmk00334-q1-lmk00334-q1

器件型号:LMK00334-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK00334、LMK00304

LMK00334时钟缓冲器数据表 暗示 CLKIN 可以支持 HCSL 时钟、但 Vild_min = GND。  

大多数 HCSL 时钟输出显示 VOL_MIN =-0.15V (包括 LMK00334 -请参见下图)。

  

鉴于此限制、LMK00334看起来不能 串联成组、也不能接受大多数 HCSL 时钟。  

问题:  

 如果 HCSL 时钟的 VOL_MIN < GND (-0.15)、LMK00334是否在 CLKIN 上支持 HCSL 时钟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gilles、

    是的、LMK00304可串联使用、并在 CLKIN 上支持 HCSL。   150mV 的 Vol 最小值很少实际发生、如果确实、也不违反 CLKIN 引脚的绝对最小电压规格。  如果"Vol Level"(音量)水平持续出现此低电平、这种情况不太可能会对设备造成任何损坏。

       

    此致、

    将会