This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:操作问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1322986/lmx2615-sp-operation-question

器件型号:LMX2615-SP

重写配置寄存器期间操作是否中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的意思是重写相同的寄存器两次? 请告诉我您是否还有其他意思。

    有时、是的、重写同一组寄存器会具有破坏性。

    如果在 FCAL_EN 设置为1的情况下重新写入 R0、将重新触发频率校准例程。 这显然会对输出频率造成破坏、因为它会丢弃电流校准数据并从零开始。 除非需要重新校准 VCO、否则在写入 R0时应将 FCAL_EN 设置为0。

    如果 MASH_SEED_EN=1、则重新写入 MASH_SEED 寄存器会添加写入累加器的值、这可能会导致更新的相位偏移。 如果 MASH_SEED_EN=0、则不适用;如果 MASH_SEED_EN=1和 MASH_SEED 写入0、则不会向相位偏移累加器添加任何内容、因此相位偏移不会改变。

    我必须在实验中确定、但我认为、重新写入相同的分频器值或重新写入 VCO_PHASE_SYNC 不会重置分频器、因此相位和频率不会中断。 Re 写入不同值(包括在更改位后重新写入旧值)将复位分频器相位、因此可能需要重新同步器件。 在某些情况下、无论(类别1 SYNC)如何、都永远不会观察到相位复位;问题可能出在类别2 SYNC 或类别3 SYNC、其中输出不是输入的整数倍。 如果不需要精确的输入到输出相位同步或相位偏移控制、并且未使用 SYSREF 分频器、则直接 VCO 模式输出不会有问题(因为 VCO 频率的变化速度不足以对瞬时分频器复位做出响应)、 但是通道分频器输出可能会中断-再说一次、我必须进行检查。