This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:PLL1和 PLL2

Guru**** 2759105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1318479/lmk04828bevm-pll1-and-pll2

器件型号:LMK04828BEVM

我正在为 RFSOC4x2电路板设计时钟文件 LMK04828B、具有 SLKIN 100 MHz、外部 VCO 160和 VCO/时钟分配功能。 频率为3000 MHz。 PLL1和 PLL2未锁定。

e2e.ti.com/.../cliff_5F00_try-_2800_2_2900_.tcsI也在附件中附加了一个.tcs 文件。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否更改了 EVM 上的环路滤波器元件? 如果使用 EVM、并将 Crytek 122.99 MHz VCXO 替换为您自己的160 MHz VCXO、则需要更新电路板上的环路滤波器组件(电容器和电阻器)以实现锁定。  您可以使用我们的 PLLatinumSim 工具来计算要使用的正确值。  这里 是一个有用的 e2e、其中显示了如何配置 PLLatinum Sim 以调整您的 PLL 环路滤波器组件。   

    另请注意、   应该始终 最大限度地提高两个 PLL 的相位检测器频率。  这肯定会提高性能。  我已经附加了一个具有更高相位检测器频率的 ticspro 配置文件。

    此致、

    将会

    le2e.ti.com/.../cliff_5F00_try_5F00_updated.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这并没有解决我的问题。 PLL1仍未锁定。 我重新设计了一个时钟。 请看一下。 我还尝试了 PLLitinum。  

    e2e.ti.com/.../4666.bishnu_5F00_LMK04828B_5F00_rfsoc4x2default_5F00_try.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比希努

    我会在一周结束时回到你身边。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比希努

    配置看起来应该被锁定。 我猜您的问题在于环路滤波器。  几个问题:

    • 如何确定 PLL 的锁定状态?
    • 您能告诉我您的环路滤波器组件值吗?   对于 PLL1为 C1、C2和 R2、对于 PLL2为 C1、C2和 R2?
    • 您能否共享您正在使用的 VCXO 160MHz?  Kvco 和 VCO 的电容值会影响环路滤波器值。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比希努

    在您提到的另一个线程中、您可以使用不同的配置来实现锁定?  您能否共享该配置的.tcs 文件并告诉我有关该设置的信息?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William,

    这是我的文件 a 和配置。

    RFSOC 4x2电路板具有 LED、用于确定其是否已锁定。 在本例中、PLL2被锁定。 PLL1 LED 未亮起。

     我使用了 PLLatinum Sim、发现 PLL1为 vcx0 = 160 、c1 = 100ng、c2 = 680nF、R2 = 39k Ω  20 MHz 为0.0025MHz/V、PLL2 VCO1 = 3000 MHz、c1 = 0.047nF、c2 = 3.9nf、Kvco = Kvco/v、r2 = 0.62k Ω。  

    我已锁定 PLL2 (LED 亮起)且 PLL1 未锁定(LED 未亮起)的文件与上述文件相同。  

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../8244.bishnu_5F00_LMK04828B_5F00_rfsoc4x2default_5F00_try.tcse2e.ti.com/.../bishnu_5F00_LMK04828B_5F00_rfsoc4x2default_5F00_try1.tcs