This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:MK00304和 LMK00334

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334, LMK00338, LMKDB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1322486/lmk00304-mk00304-lmk00334

器件型号:LMK00304
主题中讨论的其他器件:LMK00338、LMK00334、 LMKDB1104

您好!

我正在为我们的新网络交换机电路板设计 PCIe 时钟分配。 我有以下要求:
-通用时钟设计
-支持 Gen-2、Gen-3和 Gen-4设备的组合
-寻找可以在加电时开始运行的时钟组件,而无需通过诸如 I2C 之类的软件进行编程
-时钟缓冲器应具有 HCSL 输出并支持100欧姆差分阻抗。

-所有时钟设备都采用一个电源,如所有设备都采用3.3V 电源。

我已经查看了以下 TI 元件。  
- MK00304作为时钟发生器,为时钟下流时钟缓冲器提供时钟源。
- LMK00334和 LMK00338作为1:8和1:4时钟缓冲器、HCSL 输出至 PCIe 组件。

以下是简要的时钟树。

我确定的 TI 组件是否是此项目的最佳解决方案? 您能否推荐一种替代解决方案?

您可以推荐将振荡器用于时钟发生器吗?


谢谢。
Lik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lik、

    我会在一周结束时回到你身边。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lik、

    LMKDB 系列缓冲器是我们针对 PCIe 应用推出的最新且推荐的解决方案。  LMKDB1108 (8输出)和 LMKDB1104 (4输出)现可提供样片、满足您的所有要求。 如果您的"时钟发生器"只生成相同频率的 HCSL/LP-HCSL 信号、那么您也可以  在那里使用 LMKDB1104。  另外要说明的是、您首先选择的器件也兼容、不仅仅是 适用于 PCIe 的最新器件。  对于您的振荡器、我推荐 LMK6H、这是我们最新的高性能 HCSL 振荡器。   

    此致、

    将会