您好!
请参阅我之前的相关帖子、该帖子已关闭、但未提供答案。
我正在尝试使用 DLL 将 PLL1锁定到 PRIREF 或 SECREF 上的外部基准。
上一篇文章,我尝试了一个正弦10MHz 在 PRIREF 上,DLL 似乎锁定有时,但不在稳定的方式。
我发送了寄存器转储以供 TI 审核。
鉴于有人担心正弦波的上升时间过长、现在我还要尝试将 LVDS 10MHz 信号连接到 SECREF。
I 已将 SECREF 输入配置为交流耦合、50mV 迟滞。
我为寄存器 R48 (STAT0_SEL = SECREF 监视分频器输出、DIV-2")选择了值0E 以监视在 SECREF 处实际接收到的内容。
STAT0上没有波形、这意味着没有接收到信号?
请注意 SECREF_VALSTAT = 1、但是 DLL 不锁定。
LVDS 输入的正确配置是什么?
谢谢
安德烈亚