This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:完全辅助模式下的 LMX2594锁定时间问题

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1323970/lmx2594-lmx2594-lock-time-issue-in-full-assist-mode

器件型号:LMX2594

下午好!

我们在项目中使用了4个 LMX2594 PLL、我们面临着有关锁定时间的问题。

具体而言、我们有以下 PLL 输出频率规划 [以 MHz] 来保证:

3000
3200
3400
3440
3500
3800
3920
4420
4480
4600
4720
4740
4760
4780
4800

我们使用完全辅助模式和以下环路滤波器:

以下频率变化显示了200us 至400us 量级的锁定时间

  • 起始频率:从4420 MHz 到4800 MHz ->停止频率:3920MHz
  • 起始频率:4600 ->停止频率:3000 MHz、3400 MHz
  • 起始频率:4480 MHz ->停止频率:3000 MHz、3200 MHz、3400 MHz
  • 起始频率:4420 MHz ->停止频率:3000 MHz、3200 MHz、3400 MHz
  • 起始频率:4600 MHz ->停止频率:3440 MHz
  • 起始频率:4480 ->停止频率:4420 MHz、3440 MHz

即使使用 PLLatinum 工具的环路滤波器也不会缩短锁定时间。

我们将测量在最后一次 PLL SPI 写入后启用计数器的锁定时间、并在 MUXout 引脚(设置为锁定检测)转到逻辑1时将其冻结。

为了改善锁定时间、我们应该检查什么?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、  
    您是否有任何能够测量频率和时间的设备、例如 PNA? 如果要这样做、我建议通过将器件锁定到一个频率而不是更改输出频率并测量达到输出阈值所需的时间来测量锁定时间。

    您的 SPI 写入速度是多少?  
    为了确保我理解、您将按如下方式测量锁定时间:  

    除此之外、您是否使用 PLLatinumSim 设计了环路滤波器? 您还可以在此处估算配置锁定时间。

    此外、由于性能下降问题、距离引脚最近的电容器至少应为3.3nF。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的答复。

    1) 1)是的、我们有一个网络分析器、但我们需要从固件测量锁定时间、以便不能使用 PNA 馈送它。 我认为、我们可以假设监控 MUXout 引脚以进行锁定检测是可靠的、能够满足我们的需求。 是这样吗? 我们还注意到、MUXout 引脚最初并不稳定、但在一段时间后稳定(请参阅下图)。 这是正常行为吗?

    2) 2) SPI 速度为40MHz。 它是否会影响锁定时间?

    3) 3)我们还使用20MHz 的输入 Fosc。 它还会影响锁定时间?

    4) 4)是的、我们会根据您的图片测量锁定时间。

    5) 5)我们还尝试使用 PLLatinum 工具来设计环路滤波器并估算锁定时间、但我们没有看到该特定频率有任何改善。

    6) 6)您是否意味着最靠近 VTUNE 引脚的电容器至少应为3.3nF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:  
    1. 就我个人而言、使用相位噪声分析器更可行。 如前所述、锁定器件、然后更改输出频率并测量稳定至所需阈值所需的时间要容易得多。 还可以监视 MUXOUT 甚至由上一次编程操作(R0)触发的 VTune 触发信号  

    当您报告 MUXOUT 不稳定时、器件是否已编程且 VCO 已校准? 如果是这样、您所描述的行为很奇怪、但如果您在上电后立即看到器件锁定、则行为是正常的。  

    2.最大 SPI 写入速度为75 MHz -虽然40 MHz 相当快,但我不希望有明显的改进。  

    3. OSCIN 频率会影响锁定时间。  

    5.是的、对于一个20 MHz 输入、考虑到频率很低、我不会期望有太大的提高。 如果可能、请尝试100 MHz 输入。  

    此致、  

    维森特