This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:从较新的 TICS-Pro 版本加载设置后、LMK04832 PLL2无法锁定

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1323467/ticspro-sw-lmk04832-pll2-not-locking-after-loading-setup-from-newer-tics-pro-version

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:LMK04832

您好!

当我们使用较新版本的 TICSPRO (用1.7.6.2、1.7.7.1、1.7.7.2进行测试)上的将设置加载到 LMK04832评估板时、PLL2不会锁定。 我们必须手动将 N 分频器值设置为错误的值、然后设置正确的值以获得锁定。

我们有一台旧版本为1.7.0的 PC。 寄存器写入需要花费更多的时间、但最终当所有寄存器写入后、PLL2将正确锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两种猜测可能会发生什么情况:

    • 现代 TICS Pro 版本的一些内容是写入 PLL2_N 和 PLL2_N_CAL、因此校准 LSB 被写入错误的时刻。 TICS Pro 将所有寄存器写入记录到 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro\log00x.txt 文件、其中 x∈(0、1)。 您可以查看这些日志(如果存在其他器件历史记录、则可以删除日志以获取新日志)并确定写入 PLL2_N 和 PLL2_N_CAL 值的顺序。 PLL2_N_CAL 应始终在 PLL2_N 之前写入、PLL2_N 应在所有其他 PLL 相关寄存器之后写入、LSB 寄存器最后写入。 我也很乐意查看日志以进行检查。
    • 加载时间缩短会导致写入速度加快、因此校准例程在某些电路块完全上电之前开始、从而导致错误结果。 如果是这种情况、我们需要在校准 PLL2_N 写入之前插入一个小的延迟。 如果我们排除基于写入顺序的说明、我可以尝试组合一个写入后挂钩、在几毫秒的延迟后重写 PLL2_N LSB、以允许电源轨稳定。

    我已尝试在我的终端复制该问题、但我看不到它。 该问题可能与环路带宽有关、或者可能与您正在使用的 TCS/hex 文件相关。 如果您可以共享配置、我可以尝试使用该特定配置复制问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    我的同事发现、.tcs 文件中存储了一个错误的寄存器值。

    这是他的答案

    已保存的.tcs 文件中有一个错误。 我已经更正了一个文件、两个 PLL 在文件加载后锁定。
    它是第一个"Settings_LMK04832_SyncEN_Pll1Pll2 DLD_1SHOT_PLL1_R25_PLL2_DIV_DZM clkout8_SREF_PD_SYNC Nested_Reclockt_No 500MHz CLKout2_TCS_HO19_Test."
     Tics Pro 加载的文件。 在图2上、在错误的数据字段处标记了一行、
     09被写入 LMK04832寄存器0x167。 图1显示了用于实现主控振荡器
     n 个 PLL2部件。  在左列中、我显示了以上.TCS 文件中的错误行。 这导致了
     在 PLL2分频器 N 中写入了错误的数据、因此 PLL2没有锁定。
     在本例中、N = 50应该是这样。
    我已使用右侧列中的值更正了.tcs 文件、并在一个新文件中:"MK04832_SyncEN_Pll1Pll2_DLD_1SHOT_PLL1_R25_PLL2_DIV_SYNC_DZM_CLkout8_SREF_PD_SYNC_DISSYSREF_CLKout2_CLKOUT_R19_CHECK_CHECK_TSCM_CORP.19_TSCON_T." Nested_Reclockt_No 500MHz。
     现在、加载正确的文件 PLL2后、它会立即锁定。

    ——错误 --正确 
    NAME122= R.389 NAME122= R.389  
    VALUE122= 91913 VALUE122= 91904  
    --in 十六进制 -以十六进制格式  
    VALUE122= 0 x 16709 VALUE122= 0x16700  

    我还将向您发送两个.TCS 文件。 一个是原始文件:"SETTINES_LMK04832_SyncEN_Pll1Pll2_DLD_1SHOT_PLL1_R25_PLL2_DIV_SYNC_DZM_clkout8_TCS_ Nested_Reclockt_No SREF_CLOUT2_PD_SYSREF_HO19_Test." 500MHz
    该文件由 Tics 保存、并且我已手动更正另一个文件:"SETTING_LMK04832_SyncEN_Pll1Pll2_DLD_1SHOT_PLL1_R25_PLL2_div sync_DZM cl应为 SREF_PD_PRO_SYNC Nested_Reclockt_No、500MHz SYSRTO2_19_Corr_Test."
    我认为这应该有助于在 Tics Pro 软件中进行故障排除。
    加载这些.TCS 文件后、25MHz ClkIn0信号将显示三个已同步的25MHz、250MHz 和500MHz。 25 MHz 输出用作嵌套0延迟反馈信号。


    此致、

    亨德里克

    e2e.ti.com/.../Settings_5F00_LMK04832_5F00_SyncEN_5F00_Pll1Pll2_5F00_DLD_5F00_1SHOT_5F00_PLL1_5F00_R25_5F00_PLL2_5F00_div_5F00_sync_5F00_DZM_5F00_clkout8_5F00_Nested_5F00_Reclockt_5F00_NoSYSREF_5F00_PD_5F00_SYNC_5F00_DISSYSREF_5F00_CLKout2_5F00_500MHz_5F00_HO19_5F00_Test.tcse2e.ti.com/.../Settings_5F00_LMK04832_5F00_SyncEN_5F00_Pll1Pll2_5F00_DLD_5F00_1SHOT_5F00_PLL1_5F00_R25_5F00_PLL2_5F00_div_5F00_sync_5F00_DZM_5F00_clkout8_5F00_Nested_5F00_Reclockt_5F00_NoSYSREF_5F00_PD_5F00_SYNC_5F00_DISSYSREF_5F00_CLKout2_5F00_500MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的同事发现、当使用最新版本的 TICS-Pro 1.7.7.2保存配置时、问题不会发生。此版本将正确的寄存器值保存在.tcs 文件中。

    这个问题似乎已经在新版本中得到解决。