This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:复位/GPO 功能。

Guru**** 2589600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1324278/lmk04832-reset-gpo-functionality

器件型号:LMK04832

您好!

我对 复位/GPO (引脚5)功能有一点困惑:

1.我在寄存器0x14A 中看到:缺省值为2、也就是说、"具有下拉电阻器的输入"。 这是否意味着默认功能为"reset"、默认有效电平为高?  

2.如果将该引脚重新编程为 GPO,则如何在运行时向 LMK04832提供复位?  

3、外部上电复位信号是否 必须施加到 LMK 器件 才能正常运行、或者 LMK 器件是否有自己的内部上电复位电路?

请说明

谢谢。

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 我在寄存器0x14A 中看到:缺省值为2、也就是说、"具有下拉电阻器的输入"。 这是否意味着默认功能为"reset"、默认有效电平为高?  [/报价]

    是的。

    Unknown 说:
    2. 如果该引脚被重新编程为 GPO、则如何在运行时向 LMK04832提供复位?  [/报价]

    在 R0[7]中有一个自清零复位字段,当被写入高电平时,其行为与复位引脚被拉至高电平时相同。 一旦下一次寄存器写入开始、复位条件就会清除。

    Unknown 说:
    3. 外部上电复位信号是否 必须应用于 LMK 器件 才能正常运行、或者是否可能是 LMK 器件具有其内部上电复位电路?
    [/quote]

    内部上电复位负责处理电源定序、与 RESET 引脚无关。 RESET 引脚是可选的、适用于在应用中进行引脚模式复位更有意义的情况-有时存在电源时序问题、有时 LMK04832和附近的一些 SPI 引导加载程序 MCU 都会使用 RESET 信号。 我们知道并非每个人都会像这样使用它、因此如果未使用复位功能、我们可以选择将其配置为 GPO、并通过设置 R0[7]= 1通过 SPI 发出复位命令。

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的解释,它是很有帮助的。

    现在我有另一个问题:

    将 RESET/GPO 配置为 GPO 功能后、是否可以将其值编程为逻辑高电平?

    我看到、在寄存器0x14A 中只有逻辑低电平(默认值)选项。 所有其他选项均为内部状态。

    我想使用该引脚来控制外部电路。 我需要在 LMK 配置的末尾设置逻辑高电平才能启用 外部参考时钟振荡器器件。

    LMK 中是否存在可用于通过 SPI 进行编程的其他 GPIO?

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将输出设置为反相推挽、而不是正常的推挽、这会将逻辑低电平翻转为逻辑高电平。 遗憾的是、据我所知、没有反相开漏选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     上电之后以及在对寄存器进行任何操作之前、RESET/GPO 引脚上将出现多大的逻辑电平? 我想、它将是逻辑低电平、因为它的默认状态是使用下拉电阻器输入、对吗?

    它能否用于将我的外部参考时钟振荡器的 OE 输入拉低?  

    如果-是、那么我可以使用逻辑低值将 RESET/GPO 设置为反相输出、因此我将其设置为逻辑高电平、对吗?

    如果以上所有内容都正确、可能对我有用。

    此致、

    亚历克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带下拉的输入会将引脚拉至 GND、因此它在启动时处于逻辑低电平。 但下拉电阻相当大,50kΩ。 如果外部基准时钟振荡器的 OE 引脚上存在任何等效上拉或下拉结构、我认为这本身不起作用。 我建议将一个外部10kΩ 连接到 RESET/GPO 和 OE 引脚网络上的 GND -这是一个足够低的电阻、可以防止振荡器中存在的任何上拉或弱偏置、 此外、LMK04832从 RESET/GPO 引脚驱动10kΩ 阻抗也没有问题。

    然后、在进行猜测时、可以将 RESET/GPO 引脚设置为具有逻辑低电平多路复用值的反相输出、并且该引脚将设置为逻辑高电平(3.3V I/O)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!

    感谢你的帮助。

    亚历克斯