This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:快速锁定-完全辅助

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2572, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1323997/lmx2572evm-fast-lock---full-assist

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2572USB2ANY

您好!

我使用的是 LMX2572EVM 模块。 数据表中介绍了一些缩短锁定时间的方法、称为"完全辅助"。 其中 VCO 校准时间可以显著缩短。  

称为 TICS Pro 的评估板软件是否允许您自动执行该快速 VCO 校准? 或者我需要手动执行一些操作吗? 例如、编写脚本以更改正确的寄存器?  

如果我需要手动操作、有人可以为我指出两个可以帮助我编写脚本的文档吗? 概述了需要写入哪些寄存器? 到目前为止、我已经谈到了 无线基础设施应用中实现低频切换的过程。 在公共领域有什么其他东西吗?  

此致、

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    关于这一点、我们有以下附加说明:  
    https://www.ti.com/lit/an/snaa336a/snaa336a.pdf?ts = 1707762104466
    https://www.ti.com/lit/an/snaa342/snaa342.pdf?ts = 1707758036791&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请注意、USB2ANY 写入速度为125kHz - SPI 写入速度需要尽可能快、才能缩短锁定时间。 LMX2572的最大 SPI 写入速度为75 MHz

    执行此操作的方式是、首先必须将器件锁定到您的预期频率并回读 VCO 参数

    完成此操作后、您可以仅 使用下面概述的步骤对这些寄存器的值进行编程:

     

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincente,  

    感谢您的答复、是否可以通过任何方法与具有更高 SPI 的板(时钟参考板或 EVB)连接? 或者我们是否必须拥有定制解决方案?

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  
    如果您使用的是 USB2ANY -则很遗憾、答案是否、您无法使用更快的写入器速度。 则需要自己的驱动器能够更快地进行 SPI 写入

    此致、  

    维森特