This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:具有52MHz TCXO 削波正弦波的推荐3通道时钟缓冲器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1324123/lmk00334-q1-recommend-3ch-clock-buffer-with-52mhz-tcxo-clipped-sinewave

器件型号:LMK00334-Q1

大家好、

我的客户正在 为其 系统寻找具有 TCXO 输入(52MHz、削波正弦波)的2~3通道时钟缓冲器。

即汽车应用。

请检查 LMK00334-Q1是否 符合此规范、如果不能满足此规范、则推荐其他器件。

输入 TCXO: DSB211SP,52MHz TCXO,正弦,(07~0.9Vpp)  

时钟输出: 2通道~,  

SoC 输入时钟规格:

参数

条件

最小值

典型值

最大值

单位

频率

FTCXO

25°C

52

MHz

频率容限

FTCXO_T

-20°C ~í a 85°C  

-16

16

ppm

峰峰值电压

VPP

0.7

1.8

V

时钟输入转换时间

TRISE

最大转换时间
(20%~ 80%
最大转换时间由以下公式决定:
符合 Vpp

3
@0.7Vpp

ns

TFALL

最大转换时间
(20%~ 80%
最大转换时间由以下公式决定:
符合 Vpp

3
@0.7Vpp

ns

占空比

DTCXO

-47

50

53

%

输入电阻

RTCXO

10

千欧

输入电容

CTCXO

4.8

pF

参考时钟相位噪声

LREFCLK_10Hz

最差 PN

-80

dbc/Hz

LREFCLK_100Hz

最差 PN

-104

dbc/Hz

LREFCLK_1k

最差 PN

-130

dbc/Hz

LREFCLK_10k

最差 PN

-142

dbc/Hz

LREFCLK_100k

最差 PN

-144

dbc/Hz

LREFCLK_1M

最差 PN

-144

dbc/Hz

此致

J·金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey:  

    SOC 是否具有差分 HCSL 输入或单端 LVCMOS 输入?  LMK00334-Q1输出 HCSL 信号、如果输入如图中所示为单端输入、则与 LMK00804B-Q1类似

    此致、

    将会