This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:LMK04826是否可以使用20MHz VCXO 生成122.88MHz、245.76MHz?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1324724/lmk04826-can-lmk04826-generate-122-88mhz-245-76mhz-using-20mhz-vcxo

器件型号:LMK04826

如果设置 VCXO 频率 122.88MHz 和 VCO1频率 15099.494MHz,但实际 VCXO 频率为20MHz、实际 VCO1频率是否为2457.6MHz? 潜在风险是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    据我所知、您需要 PLL2支持20 MHz 的 VCXO 频率、并且需要能够支持122.88MHz 和245.76输出的 VCO 频率。  如果是这种情况、那么是可行的、并且应该可以正常工作。  下面我们举例说明:

    此致、

    将会