This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:LMK05318

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102, LMK05318, TICSPRO-SW, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1325057/ticspro-sw-lmk05318

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:LMK05318、、 LMK05318B、LMK3H0102

我使用的是 LMK05318。

我下载了 TICSPRO-SW、将"LMK05318B EVM"板连接到 PC、启动了 GUI。

GUI 已连接到电路板、但我在 GUI 中看到了 LMK3H0102芯片。

我无法更改芯片器件型号。

如何在 GUI 中安装芯片?

在哪里可以找到 TICSPRO-SW 用户指南?

此致、George。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George

    在 TICSPro 窗口的顶部、应该是"Select Device"下拉菜单、

    如果转至"网络同步器时钟(数字 PLL)"、则应找到 LMK05318B

    此外、为方便起见、此处提供了 EVM 用户指南: www.ti.com/.../snau253.pdf

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George

    此外、如果器件已连接、LMK3H0102器件会打开一个寄存器回读弹出窗口-这可能并非总是在所有其他窗口上方打开。

    谢谢。

    卡德姆