This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:无参考时钟的用例

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1325369/cdce6214-use-case-without-a-reference-clock

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件: LMK5B12204

您好!

我的客户对 CDCE6214用例有一些问题。

问题1: 如果有内部 VCO 的温度和时间稳定性数据、请提供。

问题2. CDCE6214是否可以在没有基准时钟的情况下使用? 如果是,是否可以满足下列条件?

        -输出时钟= 245.76MHz、122.88MHz /温度和时间稳定性= 1 PPM

问题3: 如果 CDCE6214不起作用、您可以推荐合适的低成本产品吗?

谢谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    CDCE6214没有保持模式-您要寻找的更可能是 DPLL 器件、如 LMK5B12204 (请注意、保持模式下的精度由跟踪的次级 XO 设置-在此处建议使用 TCXO)。
    更多信息、请参阅 LMK5B1220数据表的这些摘录:

    LMK5B12204器件具有无中断切换功能、在切换事件期间精度为+/- 10ppb。

    谢谢。

    卡德姆