This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有交叉参考器件作为 Skyworks Si53306-B-GM (相同的封装、相同的引脚布局、相同的功能)?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1324999/does-ti-have-a-cross-reference-device-as-skyworks-si53306-b-gm-same-package-same-pinout-same-functionality

您好!

  1. 我们想要检查 TI 是否有交叉器件 可用作 Skyworks Si53306-B-GM 的第二个来源(Si53306-B-GM 是一款通用的1:4低抖动时钟缓冲器/电平转换器、具有引脚可选的输出时钟信号格式和分频器选择)、链接: https://www.skyworksinc.com/en/Products/Timing/Any-Format-Clock-Buffers/Si53306-B-GM。
    通过这种方式,我们可以保证第二来源。
  2. 如果 TI 没有一对一的解决方案、最衣橱里的物品该怎么推荐?  

谢谢!

伊多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDO、

     Si53306-B-GM 没有引脚对引脚匹配。  但我们有几个选项:

    对于分频器功能和 LVDS/LVPECL 输出、一些替代产品 为:

    •  LMK010x0 系列是一款2:1缓冲器、可在全部8个输出上实现偶数时钟分频(高达 n = 510)。

    •  LMK01801 还对所有14个输出提供时钟分频(高达 n = 1045)、并在2组模式下工作。 它使用 SPI/MICROWIRE 或引脚控制模式工作

    此致、

    将会