This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:ZCU208 RFSoC -外部10 MHz 参考时钟

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1320224/lmk04828-zcu208-rfsoc---external-10-mhz-reference-clock

器件型号:LMK04828

你好。 我正在使用 AMD Xilinx ZCU208 RFSoC 开发套件、我正在尝试使用外部 Orolia SecureSync 2400 10 MHz 参考时钟与该套件连接 LMK04828。 ZCU208似乎没有锁定到基准。 您能否提供一些帮助、以阐明如何将 LMK04828连接到我们的外部10 MHz 源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间,下个星期我会在星期三回复你。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很期待这件事。

    谢谢!

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    您是否有机会了解一下该问题?

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andres,  

    很抱歉 耽误你的时间。  要确保锁定、应首先检查 PLL 分频器设置以确保可以锁定。  这可以通过我们的配置软件 TICSPro 来实现。 我已附上 TCS 配置文件、该文件应锁定以供您进行测试。   

    如果您可以指定:

    • 双环路(抖动消除)或单环路模式
    • VCXO 频率(如果适用)
    • 所需的输出频率
    • 显示如何尽可能配置 LMK04828的原理图

    此致、

    将会

    e2e.ti.com/.../Example_5F00_Loop_5F00_10MHz 5F00_input.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    我一直使用 TICSPro 来生成设置。 要讨论具体细节, 是否有办法使我们的交易所成为私人交易?

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andres,

    我们通过电子邮件继续此对话。

    此致、

    将会