This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1324184/lmx2820-lmx2820

器件型号:LMX2820

e2e.ti.com/.../NRIC_5F00_AFE_5F00_CARD-_5F00_-06_2D00_CLK_5F00_NETWORK_5F00_.pdf

您好  

我正在使用 定制电路板上的 LMX2820、并且使用 TI 评估板来配置器件。

我可以将数据读取和写入 LMX2820、但我找不到任何 VTUNE 电压。 有人能帮我解决吗?

我已连接 SD

此致

维卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:  
    如果没有找到任何 VTUNE 电压、我预计主板上的 LMX2820器件未锁定...  
    您能否探测 LD 以查看它是否为高电平? 如果 LD 较高、我预计 Vtune 大约为~1.2V  

    使用 LMX2820EVM、您是否可以使用 LMX2820EVM 用户指南中概述的说明加载默认配置并实现锁定?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prado

    我做了那在早上,你建议. 我从加载了默认设置,仍然没有更改。

    我已经使用了四阶滤波器如 SD 中所示。

    即使设备未锁定,它也应该提供一些 VTune 权限。 奇怪的是,当我读取寄存器时,它说它是匹配的,因此我也不怀疑该器件。

    此致

    维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:  

    当我读取寄存器时,系统提示它是匹配的,

    您是否认为您能够对器件进行编程、并且读回寄存器会导致返回正确的值?  

    如果器件未锁定、我预计基准不可用。 LD 是否为高电平?  
    您在 OSCIN 的参考时钟是什么? 在对 LMX2820进行编程之前是否可用?

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    就像在 TI 评估板上,我正在使用它来配置我的定制板,写入寄存器后,我尝试读回一些寄存器. 它正在读取发送的相同数据。

    我正在使用100 MHz CW 信号。 编程前可使用。 我在引脚上也检查了一下, clk 到达那里。

    LD 仅显示低电平。

    从 TI 评估板上,我将采用 CSB、SCK、SDI。 CE 我仅连接至3.3V 板载电源。

    此致  

    维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:  
    好的、看起来您正在正确配置器件。  

    遵循 EVM 快速入门指南是否会锁定器件?  

    如果设备锁定、LED 将亮起。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prado

    在自定义板上、我没有看到任何锁定更新。
    还可以检查哪些内容。

    此致

    维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎解决了一半问题。 在 SPI 接口中,我 hsvd 替换0E 为12K,现在我能够获得输出频率,虽然没有锁定.  

    现在我应该重点介绍环路滤波器。

    此致

    维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:  
    请使用 PLLatinumSim 设计环路滤波器。  

    我认为您成功地在 EVM 上创建了配置文件了吗? 您是否成功锁定了 EVM?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用用于 LMX2820的 EVM,因为我没有。 我使用 TI EVM 将配置文件写入设计的板。

    我模拟的值仅铂,似乎有些组件不匹配在汇编.

    此致  

    维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Vikas

    我正使用 TI 评估板来配置器件。

    很抱歉我误解了我、我认为您使用的是 EVM 在定制板上为 LMX2820器件创建配置文件。  

    组件中似乎有些组件不匹配[/报价]

    如您所报告、环路滤波器组件值不正确肯定会导致环路滤波器不稳定、并可能导致锁定问题。 请仔细检查 PLLatinumSim 中的环路滤波器配置、并确保在电路板上使用正确的电阻器和极点、然后让我知道这是否可以解决问题。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我能够锁定 PLL。 非常感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:  
    很高兴听到您可以实现锁定。  

    我将关闭此主题帖、如果您有任何其他问题、请随时发布。  

    此致、  

    维森特