This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:LMK5B12204:通用寄存器编程序列

Guru**** 2814685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1325623/lmk5b12204-lmk5b12204-general-register-programming-sequence

器件型号:LMK5B12204

你好

关于 SNAS810A 数据表中的以下段落、我有一个非常简单的问题:

如果我理解了这个过程是正确的,我只想彻底的舒展。

它指出、例如、寄存器 R12必须用0xA7 (0b1010 0111)进行屏蔽、并且不得修改屏蔽位= 1。  

这是否意味着在这个特定情况下、必须防止位7、5、2、1、0在编程序列期间被改变?

谢谢。此

致、 弗雷德里克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederik、

    没错。 在更新寄存器(在后续步骤中发出)时、您不希望发出全局软件复位命令。 也不建议在编程序列期间修改其他寄存器位。

    此致、
    珍妮弗