This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:上电后 OSCout 默认功能

Guru**** 2592280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1321866/lmk04832-oscout-default-function-after-power-on

器件型号:LMK04832

您好!

我想使用 OSCout/CLKin2作为辅助参考时钟输入。 根据数据表、 OSCout/CLKin2 在上电后以及寄存器编程之前的默认功能为 OSCin 输出缓冲副本。 如果我要将外部时钟振荡器连接到这些引脚、在 CPU 将正确配置加载到 LMK04832的寄存器之前、此处可能存在信号争用。

我希望避免这种情况。

是否可以将  OSCout/CLKin2的默认上电功能更改为基准时钟输入?

有什么其他建议 可避免上电后的信号争用?

谢谢、此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    遗憾的是、LMK04832无法通过另一个引脚控制引脚40、因此无法通过 LMK04832直接控制引脚。 为什么这对您很重要(是否不会损坏用于 CLKin2的 OSC)? 您使用的哪一个系统具有此要求? 更多信息、我可能会帮助您找到 LMK04832外部的解决方案。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea、您好!

    谢谢您重播。

    我的设计具有两个参考时钟源(主时钟源和辅助时钟源)以及 SYNC/SYSREF 输入信号。 后一个是来自位于不同 PCB ("主器件")上的另一个 LMK04832的差分信号。

    如方框图中所示、CLKin0输入可以路由到 LMK04832中的 SYNC/SYSREF 控制块。 因此、我希望从差分信令的优势中获益、并将我传入的差分  SYNC/SYSREF 信号连接到 CLKin0。  CLKin1和 CLKin2将用作主参考时钟和辅助参考时钟输入。

    遗憾的是、CLKin2引脚与默认设置为 OSCout 功能共享。 在这种情况下、OSCout 和辅助时钟源之间肯定会发生信号争用。 这将导致信号损坏并可能损坏电路。

    如果无法更改 OSCout/CLKin2默认设置、则我看到两种可能的解决方案:

    1. 使用单端 SYNC/SYREF 输入。

    2.禁用外部参考时钟振荡器,直到正确的配置被载入 LMK04832。

    如果您有任何其他想法、请与我们分享。

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    我将更深入地了解这一点、并在本周与您联系。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您的详细解释。 您是否在双环路模式下使用器件/您是否使用外部 VCXO?

    1.  使用单端 SYNC/SYREF 输入。[/报价]

    如果您这么说、您是否要使用用于 SYNC/SYSREF 信号的正引脚和负引脚作为辅助时钟而完全不使用 CLKin2? 如果是、LMK04832应无法相应地路由这些信号。

    2. 禁用外部参考时钟振荡器、直到正确的配置将被加载到 LMK04832中。

    这是我要做的事情。 我想说的最佳建议是使用一个开关将辅助 OSC 与 OSCout/CLKin2引脚(引脚40)断开。 如果这无法实现、我建议执行一个上电序列、首先为 LMK04832上电、然后更改器件的寄存器以更改引脚40的功能、为 OSC 上电、再为 VCXO 上电。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    祝你好运!

    安德烈亚

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    是的、我使用双环路嵌套0延迟模式、并且我使用用于 PLL1的外部 VCXO 和用于 PLL2的嵌入式 VCO0。

    当我写入"使用单端 SYNC/SYREF 输入"时、我指的是将传入的差分 SYSREF 信号的正线路连接到 LMK04832的引脚6上的专用单端输入。 在这种情况下、辅助参考时钟信号(也为差分信号)可以连接到 CLKin0 (引脚37、38)。 OSCout/CLKin2 (引脚40、41)未在该设置中使用、并且不会发生信号争用。

    2."禁用外部参考时钟振荡器"-我的意思是" 通过拉低其 OE 输入将振荡器的输出置于 Hi-Z 状态"。 最好的方法是 LMK04832具有可用于编程的 GPIO、我会在 LMK04832配置结束时将其编程为有效值。 因此、辅助参考时钟振荡器仅在 LMK 正确配置后才会被启用。 遗憾的是、LMK04832中似乎没有可用的 GPIO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    安德烈不在办公室、所以我将负责处理您的问题。  我将在周四前回复您。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander、

    您的两个选项都是有效选项。   

    • 使用单端输入是简单的解决方案、唯一的权衡是使用单端输入与差分信号之间的性能差异。   
    • 这也可行、尽管由于您的操作正确、需要额外写入 SPI 寄存器、但 LMK04832没有用于切换这些功能的 GPIO。  

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    谢谢你。 我将更多地考虑这一点以决定哪种解决方案更适合应用程序。

    此致、

    亚历克斯