This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1106:LMK1C1106

Guru**** 2819545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1325714/lmk1c1106-lmk1c1106

器件型号:LMK1C1106

您能否提供时钟缓冲器 LMK1C1106PWR 的输出摆幅值。 在数据表中、当 VDD 为3.3V 时、只有时钟输出的 VOH 值被称为2.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreehari、

    摆幅是 VOH 和 VOH 值之间的差值、在正确端接的情况下最低为2.6V。

    谢谢。

    卡德姆