This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:差分信号极性和命名

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1325824/lmk04832evm-differential-signals-polarity-and-naming

器件型号:LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828、LMK04832
您好!
我查阅了 EVB 原理图 LMK04828和 LMK04832、并注意外部 VCXO 的输出连接到极性相反的 LMKs 的 OSCin 输入、即负 VCXO 输出连接到正 LMKs 的 OSCin、反之亦然。
原因是什么? 这是推荐的连接吗?
 
BTW、我假定 LMK 的引脚名称带星号表示差分对中的负引脚、而引脚名称不带星号–正。 例如 OSCin (正)和 OSCin*(负)。
这是真的吗?
实际上、这并非通常采用的命名约定、IC 数据表和 EVM 用户指南中未对此进行说明。
谢谢。
亚历克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="593541" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1325824/lmk04832evm-differential-signals-polarity-and-naming ]原因是什么? 这是建议的连接吗?

    它简化了 EVM 布局。 VCXO 没有与 OSCin 引脚的极性相匹配的特殊原因或要求。 原则上、如果您关注与 CLKIN 或 CLKout 相相关的确切 VCXO 相位、极性可能很重要、但在大多数情况下不需要极性、 或者、相对于 CLKIN 控制 CLKout 的相位会更有用(与 VCXO 相位无关)。

    OSCin (正)和 OSCin *(负)。
    这是真的吗?
    [/报价]

    可以。

    实际上、这并非通常的命名约定、IC 数据表和 EVM 用户指南中也未对此进行说明。

    说得好。 我们应该在某处记录该约定、或者更新文档以使用更传统的 P/N 差分信号。 我将其添加到计划的文档修订列表中。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    非常感谢您的澄清。

    亚历克斯