This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:RFout 端口的输出阻抗

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1325473/lmx2594-output-impedance-of-rfout-ports

器件型号:LMX2594

您好!

我想使用单端形式的 LMX2594射频输出端口。 从评估板中可以看出、即使板上使用了50欧姆上拉电阻器、其中一个差分对也端接50欧姆负载。

例如、假设我想将 RFoutAP 输出用于单端应用。 建议使用50欧姆端接 RFoutAM。 电路板上已经焊接了单独的50欧姆电阻。

假设电容用于直流阻断、并且对匹配几乎没有影响、则每个差分电阻(RFoutAP、RFoutAM 等)都可以看到25欧姆接地。 因此、RFoutAP 和 RFoutAM 之间的阻抗总共应该是50欧姆、这是我没想到的、因为我认为它们应该是100欧姆。

那么差分射频对之间的特性阻抗是多少? 我只想在单端模式下使用其中一个输出、因此如何正确创建此应用对我至关重要、它不同于评估板。


TL;DR:差分射频输出对之间的特性匹配阻抗是否为50欧姆而不是100欧姆?

此致、