This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216A:LVPECL/LVCMOS RMS 抖动

Guru**** 2591120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216, LMK5B33216, LMK5C33216A, LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1324959/lmk5c33216a-lvpecl-lvcmos-rms-jitter

器件型号:LMK5C33216A
主题中讨论的其他器件:LMK5B33216、LMK5C33216

您好!

在数据表中、它只有 HSDS 输出 RMS 抖动值(12kHz~20Mhz)。

245.75MHz 的3.3V LVPECL 输出 RMS 抖动值(12kHz~20Mhz)是多少?

 122.88MHz 的3.3V LVCMOS 单输出 RMS 抖动值(12kHz~20Mhz )是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1. LMK5B33216不提供传统的 LVPECL 输出。 相反、具有可编程摆幅和共模电压的 HSDS 驱动器可用于生成 AC-LVPECL 型输出。 有关 LVELCL 输出、请参阅数据表中提及的 HSDS 抖动。
    2. 以下是 OUT1设置为122.88MHz、2.65V LVCMOS 的相位噪声图(在我的工作台上进行的典型测量)。 OUT0和 OUT1支持1.8V 和2.65V LVCMOS 输出选项。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    是的、 LMK5B33216 不提供传统的 LVPECL 输出。

    但 LMK5C33216 提供传统的 LVPECL 输出、245.76MHz 的 RMS 抖动典型值为50fs (12kHz~20Mhz)。 是不是啊?

    您是否知道哪个时钟发生器具有 122.88MHz 的最小3.3V LVCMOS 单输出 RMS 抖动值(12kHz~20Mhz )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1. 抱歉、我说错了、LMK5B33216与 LMK5C33216类似 A 它改进了抖动性能,并且是最新的芯片。 LMK5C33216 (非 A)是较旧的型号。 所有这些部件都没有传统的 LVPECL、因为摆幅和共模是可编程的。 我们建议使用 LMK5C33216、 A 为您的应用提供245.76MHz 和122.88MHz 输出。
    2. 您需要多少个 LVCMOS 输出? 您可以从 LMK5C33216A 生成122.88MHz HSDS 输出以获得最佳抖动性能、然后通过 LMK00105 和 LMK00804B 等差分到单端缓冲器将其路由

    此致、

    珍妮弗