This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:有关断电/断电时 FSK 输入引脚状态的问题

Guru**** 2658215 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1326344/lmx2571-question-about-fsk-input-pin-condition-while-powerdown-power-off

器件型号:LMX2571

大家好、

我想知道断电时 FSK 输入引脚的状况。

我计划与 LMX2571和其他器件共享 I2S 信号。

当 LMX2571处于断电模式时、I2S 信号的电压是否被 LMX2571压降?

此外、我还想知道 LMX2571断电(未施加 VCC 电压)时的 I2S 条件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akamatsu-San:

    I2S 接口是输入端口、当它断电(软件或硬件断电)时、它仍然是输入端口、不会拉低或消耗电流。

    然而、如果没有 Vcc 电源电压、由于 ESD 网络、该端口上的电压最终将路由到 Vcc 引脚、器件会消耗一些电流。

    简而言之、只要存在 Vcc、I2S 接口的共享就没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel San:

    感谢您的答复。 我明白了!