This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:LMX2592 EVM 板未提供平坦的输出功率

Guru**** 2589600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1326036/lmx2592evm-lmx2592-evm-board-not-giving-flat-output-power

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2592

根据 LMX2592数据表中的图6-12、输出功率几乎在所有频率下都保持恒定。

但是、当我们尝试使用这些设置在整个频率范围内进行扫描时、我们无法复制相同的结果。

设置:

OUTx_POW = 0和15

在100 MHz 上使用外部参考时钟  

TICSPRO 中的缺省模式设置                   

请建议我们如何在转换至频率范围内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pragyan,

    团队在美国度假期间不在办公室、请预计明天回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pragyan:

    数据表图是一个去嵌入图、这就是它看起来平坦的原因。

    仅供参考、这是我在 EVM 上的测试数据、功率设置为15。

    1GHz    3.34dBm

    1.5GHz  3.33dBm

    2GHz    6.04dBm

    2.5GHz  6.9dBm

    3GHz    7.93dBm

    3.5GHz   6.95dBm

    4 GHz     5.54dBm

    4.5GHz   3.24dBm

    5Ghz     1.68dBm

    5.5GHz   0.5dBm

    6 GHz     -0.6dBm

    6.5GHz   -0.7dBm

    7 GHz      0.1dBm

    7.5GHz   1.4dBm

    8 GHz      1.47 dBm