This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:LMK1D1204输入相关问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1326792/lmk1d1204-lmk1d1204-input-related-issues

器件型号:LMK1D1204

您好,

LMK1D1204的输入是一个锁相环正弦波的1GHz 差分时钟输出、输入是否可行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:  

    只要输入满足数据表"电气特性"部分的所有要求、就应该不会有任何问题。 使用正弦波输入的一个主要缺点是压摆率相对较慢、这可能会影响相位噪声性能、但在1GHz 等较高频率下、这不是问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳