This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:如何减少 IBS 和 IBS/2杂散

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327494/lmx2595-how-to-reduce-ibs-and-ibs-2-spurs

器件型号:LMX2595

 我们最近测试了 LMX2595 EVK 、除了 FPD、x2、X3、IBS 杂散之外、 我们观察到位于 IBS/2的杂散。  我们还注意到、 使用不同的 PFD_DLY_SEL (R37)值时、IBS 杂散电平会发生变化。  

我们正在寻找有关以下方面的更多信息:

 

  1. 我们观察到 IBS/2杂散的根本原因是什么?

 2.  R37中"PFD_DLY_SEL"位的功能是什么?  (我们是在改变相位还是振幅?)

 3."PFD_DLY_SEL"位的设置是否在温度范围内提供稳定的性能?

 4. 通过更改"PFD_DLY_SEL"改善 IBS 杂散水平是否会影响其他性能参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaolan:

    如果您的输出不是直接 VCO 输出、您可能获得 IBS/CHDIV。  

    PFD_DLY_SEL 是相位检测器中增加的延迟、用于减少分数杂散。 延迟量不能过大、否则相位噪声会急剧下降。 按照数据表建议设置 PFD_DLY_SEL、该建议已考虑温度。

    IBS 不会通过 PFD_DLY_SEL 得到改善。 较小的电荷泵电流通常可降低 IBS。 或者、使用不同的 FPD 来避开 IBS。