This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:OUTxP/N _LVPECL 的终端要求

Guru**** 2573915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1326506/lmk03328-termination-requirment-for-outxp-n-_lvpecl

器件型号:LMK03328

团队 成员  
我们在  其中一个 应用中使用 LMK03328 LVPECL 输出,    为 差动 PHY 生成各种参考时钟 。 以下是 REFCLK 的规格  

1)   Vppd=600-1200mV   
    Rdiff=80-120 Ω 、内部 偏置 、内部100 Ω 终端  

2)差动 电压摆幅 Vpp= 500-1600mV  
  差分输入阻抗=160-240 Ω  

3)差动 电压摆幅 Vpp= 300-1200mV  
差分输入阻抗=高 阻抗  

如何  终止 输出 并 选择 各种 电阻 值 来   根据 接收器 规格控制摆幅?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了正确建议输出端接、我有几个问题:

    -您要寻找的中心电压是什么?

    -您在这个系统中驾驶什么设备?

    -您指定的 Vppd/Vpp 是否更能反映 VOD 或 VOUT–diff ? [请参阅下图、查看每个图像的示意图]

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Cris

    您要寻找的中心电压是多少?

    Abhishek : 中心 电压 你 是指共模电压吗 ? 如果 是 ,那么没有 要求 由 Broadcomm 给出。 接收器  内部偏置   

    必须    在 电路板上进行交流耦合。  

    -您在这个系统中驾驶什么设备?

    Abhishek:BCM54192、BCM54998SM、BCM 82399

    -您指定的 Vppd/Vpp 是否更能反映 VOD 或 VOUT–diff ? [请参阅下图、查看每个图像的示意图]

    Abhishek : Vpp/Vppd 为 Vout Diff。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -您能否提供所驱动器件的数据表? 它将为我们提供信息、以提供更详细的答案。

    -对于您的第一个规格,您可以使用 CML 输出并使用以下原理图来衰减您的指定规格。

    RP 和 RN 用于调整共模电压、CD 用于滤除共模噪声、但 RT 用于实际振幅衰减。 在您的情况下、您需要使用 RT = 150 Ω 来满足您的规格。  

    如数据表中指定的那样、RT = 50×VSwingReceiver /(VSwingDriver - VSwingReceiver)、VSwingDriver = 600mVOD。

    -对于规格2和3 ,可以使用 LVDS 输出来满足您的规格要求。

    此致!

    CRIS